您好,
我有 2 个模块 - MMA8652FC 和 MMA8653FC(以及 MMA865X)
两个模块上的 WHO_AM_I 寄存器都 = 0x5A,但如数据手册所述,必须为 0x4A 和 0x5A。
此外,SensorToolbox 还在两个模块上显示 MMA8653FC。
谢谢!
米泰克
很高兴听到更换部件后问题得到了解决。
周末愉快,感谢您使用我们的社区。
此致,
托马斯
你好,托马斯、
我从飞思卡尔样品 J 中拆焊 E10 和安装 652
现在一切都很完美。
问题已解决。
谢谢!
米泰克
Mitek、
我们一直在使用的两个 MMA8652FC 加速计(E10 - 你们的,E13 - 我的)似乎都是工程样品。
我建议您点击本网站上的 "样品 "按钮,免费订购 MMA8652FC 样品,然后用这个新部件替换原来的工程样品。
如果您想退回完整的 LFSTBEB865x 套件,请请遵循标准保修政策。
不便之处,敬请原谅。
此致,
托马斯
感谢托马斯
Mitek、
实际上,我的 MA8652FC 加速计标记为 E13(您的是 E10),其 ID 正确(0x4A)。一旦有更多消息,我会尽快回复您。
此致,
托马斯
ps,不是正确的回放。
你好,托马斯,我为这两个模块制作了缩放照片。
正常的 MMA8652 芯片必须是 652 标记,但该芯片未知。
顺祝商祺!
米泰克
嗨,托马斯、
我已经添加了序列号,52 和 53 的序列号看起来正常
谨致问候
米泰克
Mitek、
感谢您提供的屏幕截图。
请通过放大镜查看两台设备的顶部,让我知道你看到了什么。第一个数字是 652(表示 MMA8652FC)、653(MMA8653FC)还是其他?
此致,
托马斯
你好,托马斯、
感谢您的回放。
第一个模块 MMA8652FC
SN:00847 700-76802_A SCH-76802_A OF:626548
第二模块 MMA8653FC
700-76803_A SCH-76803_A SN:00453 OF:626549
此外,我还在外部处理器上编写了简单的 I2C 程序,并从两个模块的 0D 寄存器中读取 5A 电流。
顺祝商祺!
米泰克
附注此外,您还可以在该屏幕的底部面板上看到一个错误--将 3A 显示为数据和比特状态
你好,Mitek、
我刚刚使用传感器工具箱图形用户界面测试了 MMA8652FC 和 MMA8653FC 加速计,正如您在所附文件中看到的,这两个加速计都有正确的 ID(MMA8652FC 为 0x4A,MMA8653FC 为 0x5A)。
能否请您在此发布与我的情况类似的传感器工具箱图形用户界面打印屏幕?
此致,
托马斯