2425401_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2425401_ja-JP

2425401_ja-JP

S32K312 ICU SAIC DMA

NXPチームの皆様へ:

K3のICUモジュールに関して、以下の質問があります。

ICU入力チャネルを、データ転送にDMAを使用してSAICモードでPWMを測定するように構成します。まず、SAIC DMAモードRTDコードはダブルエッジトリガを使用するように強制されます。次に、ダブルエッジトリガモードでは、入力PWM信号線が遮断されてから再接続された場合、再接続時にPWM波形がハイレベルであれば、次のトリガエッジは立ち下がりエッジとなり、後続の測定のデューティサイクルが反転します。たとえば、PWM波形が20 %占空比,ICU的测量结果就是80%の場合

完全なPWM波形は以下のとおりです。

上昇エッジ→高レベル→下降エッジ→低レベル

デュアルエッジトリガーモードでは、立ち下がりエッジからサンプリングを開始し、前の波形の低レベル領域と次の波形の高レベル領域を再構成して単一の波形を作成することが可能です。

ChuanG_0-1793694028954.png


以前に似たような問題に遭遇したことはありますか?何か良い解決策をご存知でしたら教えてください。

ありがとう!

Re: S32K312 ICU SAIC DMA

こんにちは、

あなたが述べた動作は、SAICを両端トリガーで使用し、ソフトウェアがキャプチャされたタイムスタンプの順序からPWMのハイ/ロータイムを判定した場合に起こり得ます。入力信号が途切れた後、次に捕獲されるエッジはフォーリングエッジとなり、測定極性が逆になることがあります。

しかし、eMIOS SAICはこのCASEに特化したエッジキャプチャ機能を提供しています。IcuSaicEdgeCapturingが有効になっている場合、AS2ビット31には、キャプチャされたタイムスタンプに関連付けられた入力信号レベルが含まれます。これにより、ソフトウェアは両辺のトリガーが使われても昇降エッジを識別でき、信号再接続後に正しいPWMエッジシーケンスを復元できます。

この機能を有効にし、DMAサンプルをプロセッシングする際に取得した信号レベル情報を使用することを検討してください。AS2信号レベルのビットが転送され、保持されていることを確認するために、DMAデータの正確な処理方法をチェックする必要があります。

あるいは、専用のeMIOS IPW/IPWM測定モードがアプリケーション/チャネル構成に適合する場合も検討できます。これらのモードはパルス幅/PWM測定専用を意図しています。

BR、ペトル

Re: S32K312 ICU SAIC DMA

上記の手順に従ってデバッグを試みます。ご返信いただき、誠にありがとうございます!

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: