こんにちは。質問があります。
ls1043でmmc-highspeedのみを使用する場合、カーネルが表示する電圧はハードウェアの電圧と完全に一致している必要がありますか?
ハードウェアが1.8Vに設定されていることがわかったとき、カーネルは次のように表示しました。
電圧範囲を「<1800 1800>」に変更したにもかかわらず、信号電圧は依然として3.3Vと表示されます。
このままで安定して動作できますか?RCWの設定は正しいです。
--------------
root~# cat /sys/kernel/debug/mmc0/ios
クロック: 52000000 Hz
実際のクロック周波数:50000000Hz
vdd: 7 (1.65 - 1.95 V)
バスモード:2(プッシュプル)
チップセレクト:0(気にしない)
電源モード:2(オン)
バス幅:2(4ビット)
タイミング仕様:1(MMC高速)
信号電圧: 0 (3.30V)
ドライバータイプ:0(ドライバータイプB)
信号電圧:3.30Vのラインは、それ自体が物理的なSDHC信号が3.3Vであることを意味するものではありません。
vdd は、OCR/VDD 処理によって選択された MMC コアのカード/スロット供給電圧範囲です。
信号電圧は、LinuxがCMD/DAT/CLK信号インターフェースに使用されていると考える電圧レベルです。
こんにちは、同様の問題に遭遇したことはありますか?RCWの設定を確認したところ、1.8Vに設定されており、デバイスツリーも正しく書き込まれているようです。
いいえ。カーネルの信号電圧:3.30Vは報告された状態であり、ピンの測定値ではありません。しかし、これが1.8V eMMC接続の場合、動作しているからといって安定していると考えないでください。NXPはインターフェース信号が共通の電圧レベルで動作することを必要とします。
実際のI/O電源とCMD/DATレベルが1.8Vであることを確認し、なぜドライバが3.3Vと報告しているのかを確認してください。電圧範囲を変えただけではその不一致は解決しません。