2425141_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2425141_ja-JP

2425141_ja-JP

IARデバッグ中のHAL_RpmsgMcmgrInit()タイムアウトに関する質問

こんにちは、

IARを使ってKW47アプリケーションをデバッグしている際のNBU Core初期化に関する問題についてお伺いしたいと思います。

環境

  • ボード:カスタムKW47ボード
  • SDK バージョン: 26.03.00
  • ARM用IAR組み込みワークベンチ:9.60.3
  • デバッグプローブ: CMSIS-DAP
  • リセット設定:ハードウェアリセット
  • 実行先: main

参考として、IARデバッガーの設定画面のスクリーンショットを添付します。

Setting_1.png

Setting_2.png

  

観察された行動

IARで「ダウンロードとデバッグ」を実行した後、ハードウェアリセットを実行せずに「Go」を押すと、BLE初期化中にASSERTが発生します。

問題の原因を突き止めたところ、以下の呼び出しシーケンスにたどり着きました。

 
APP_InitBle()
->PLATFORM_InitMulticore()
-> HAL_RpmsgMcmgrInit()
kStatus_HAL_RpmsgTimeout を返します
-> assert(false)

しかし、以下の手順を実行すると、

  1. ダウンロードとデバッグ
  2. ハードウェア・リセット
  3. GO

アプリケーションは通常通り開始され、ASSERTは発生しません。

私たちの仮説

観察された挙動に基づき、以下の一連の事象が発生している可能性があると推測されます。

  1. ダウンロードを開始します。
  2. ダウンロードが完了すると、デバッガーが完全に接続される前にNBU Coreの実行が開始されます。
  3. デバッガが接続されると、Cortex-M33 CoreはResetHandlerに戻ります。
  4. しかし、NBUコアは引き続き稼働している。
  5. その結果、Cortex-M33コアとNBUコアが同期しなくなります。
  6. HAL_RpmsgMcmgrInit()が実行されると、RPMsg/MCMGRの初期化ハンドシェイクが完了できず、kStatus_HAL_RpmsgTimeoutが返されます。
  7. ハードウェアリセット後、Cortex-M33コアとNBUコアの両方がリセットされ、初期化が正常に完了します。

質問

  1. 上記の理解と仮説は正しいでしょうか?
  2. IARでKW47アプリケーションをデバッグする際、Cortex-M33コアとNBUコアが実行開始前に適切に同期されていることを確認する推奨手順はありますか?

再開まで今しばらくお待ちください。

よろしくお願いします、
ヒヤマ

プロトコル:BLE→コネクティビティRe: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @hyama

私たちにCASEを作ってくれてありがとう。

質問に答える前に、NBUバージョンがSDKsバージョンと一致しているか確認してもらえますか?

もし確信が持てない場合は、SDKディレクトリにあるNBUの更新を手伝ってください:mcuxsdk\middleware\wireless\ble_controller\bin\kw47_nbu_ble_hosted.bin

NBUのフラッシュ方法については、以下を参照してください:

(1) KW47およびMCX W72のNBUファームウェア更新方法 - NXPコミュニティ

NBUをSDKで同じバージョンにアップグレードした後、試してみてください。


BR、

Christine。

Re: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @Christine_Li さん。

ご返信よろしくお願いします。

SDKバージョン26.03.00に付属するNBUファームウェアはすでにプログラム済みです。

しかし、NBUファームウェアが正しく書かれているのか、あるいは現在動作中のNBUファームウェアバージョンがSDKバージョンと実際に一致しているのかはまだ確認されていません。

デバイスに現在インストールされているNBUファームウェアのバージョンを確認する方法はありますか?

NBUファームウェアのバージョンを検証する推奨方法があれば、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。

ヒヤマ

Re: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @hyama

通常、私が提供したリンクをクリックして正常に完了した場合、NBUのアップデートは成功したと判断します。念のため、 NBU 情報を取得するために、次の API を提供します: int PLATFORM_GetNbuInfo(NbuInfo_t *nbu_info_p);。

当初のご質問を解決に向けて進めるため、以下の情報をお伺いしたいと思います。

もしKW47-EVKまたはKW47-LOCボードをお持ちなら、同じ問題が起きていないか試してみていただけますか?1.Do

2. SDKリリースのデフォルト例を使いましたか?あるいは、弊社のサンプルコードを基に何か変更を加えましたか?

3. ハードウェアリセットを使わず、IARでソフトウェアリセットした場合、この問題は再現できるのでしょうか?


BR、

Christine。

Re: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @hyama

あなたの側では今はどうですか?

私の提案を試してみましたか?


BR、

Christine。

Re: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @Christine_Li さん。
遅れて申し訳ありません。まだ試す機会がなかったので、来週から取り組んでみる予定です。

BR、

ヒヤマ。

Re: Question Regarding HAL_RpmsgMcmgrInit() Timeout During IAR Debugging

こんにちは、 @Christine_Li

再開まで今しばらくお待ちください。

依頼された項目について調査した結果、以下のことが分かりました。

1. KW47-LOCでの複製

同じソフトウェアをKW47-LOCボードでテストしました。

この問題はKW47-LOCでも再現可能です。

HAL_RpmsgMcmgrInit() は kStatus_HAL_RpmsgTimeout を返し、その後アプリケーションは assert(false) に達します。

2. SDKの利用例

現在のプロジェクトでは、SDKの例が元の形で使用されていません。

ソフトウェアは時間とともにカスタマイズされてきましたが、現時点では、もしもそもプロジェクトのベースラインとして使われたSDKのサンプルが何だったのか、特定できません。

したがって、このプロジェクトが基になっている具体的なSDKの例を特定することはできません。

3. ソフトウェアリセットでテスト

また、IARでハードウェアリセットの代わりにソフトウェアリセットを使ったことも試しました。

ソフトウェアリセットでも同様の動作が発生します。

HAL_RpmsgMcmgrInit() は kStatus_HAL_RpmsgTimeout を返し、その後アプリケーションは assert(false) に達します。

4. 追加情報:NBUバージョン

以下のAPIを使用してNBUのバージョンを確認しました。

int PLATFORM_GetNbuInfo(NbuInfo_t *nbu_info_p);

返される値は次のとおりです。

  • nbu_info->versionNumber[0] = 0x01
  • nbu_info->versionNumber[1] = 0x09
  • nbu_info->versionNumber[2] = 0x20

これらの値に基づくと、報告されているNBUのバージョンは1.9.20であると思われます。

NBUバージョン1.9.20がSDK 26.03.00の期待される互換性のあるバージョンかどうか確認していただけますか?

追加の情報やログが必要な場合はお知らせください。


BR、

ヒヤマ。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
水曜日
更新者: