2425136_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2425136_ja-JP

2425136_ja-JP

HSE FW機能フラグが無効化された場合のLCアドバンスメントおよびデバッグ認証に関する説明

こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、
委員会: FRDM-MCXE31B 

私は NXP FRDM-MCXE31B / MCXE31 を使用しており 、デバイスを以下のライフサイクル(LC)状態へと進める必要があります。

顧客納品 → OEM製品 → 現場設置

私たちのユースケースでは、 HSE FW機能フラグは無効のままです。

リファレンスマニュアルを参照していると、LCの進化やデバッグ認証に関して、完全には明確でない点がいくつか見つかりました。以下の点を明確にしていただけますか?

1. HSE FW機能フラグが無効化された場合のPOR後の認証デバッグ

リファレンスマニュアルの セクション31.9 によると 、HSEファームウェア機能フラグが無効化されると、 アプリケーションコアデバッグは常にパスワード認証を必要とし 、 CUST_DB_PSWD_A は 0x1B00_0080 でプログラムされます 。

この場合、 デバッグパスワードとLC設定 がプログラムされた後、 電源オンリセット(POR) 後のデバッグ認証フローはどのようなものになる のでしょうか?

具体的には:

  • DCM/Secure BAFは、POR後にデバッグパスワードをどのように取得および検証するのですか?

  • デバッガに接続する際、ユーザーは特定のレジスタ、メモリ位置、またはデバッグ認証インターフェースにパスワードを指定または書き込む必要がありますか?

  • パスワードはデバイスが自動的に0x1B00_0080から読み取り 、比較するのでしょうか、それとも別の認証手段が関わっているのでしょうか?

  • HSE FW機能フラグが無効化された場合、POR後にデバッグ認証を実行する際の予想される操作順序を教えていただけますか?

2. LCの推進およびデバッグ認証のためのドキュメント

以下についての完全な手順を示すアプリケーションノート、ユーザーガイド、ドキュメント、または技術ノートはありますか?

  • MCXE31 LC をCUST_DEL → OEM_PROD → IN_FIELDへと進めます

  • デバッグパスワードのプログラミング/設定

  • 各LC遷移後のデバッグ認証の実施

  • デバッガを用いたアプリケーションコアへの接続と認証

これらの操作に関するMCXE31 CPUに関する具体的な情報はSecure Provisioning Tool Guideには見つかりませんでした。

もしMCXE31に関する具体的な文書や例があれば、教えていただけませんか?

3. ライフサイクルの各段階におけるパスワードの使用状況

デバイスを正常に前進させた後:

顧客納品 → OEM製品 → 現場設置

HSE FW機能フラグが無効化された場合、 これらのLC状態すべてで0x1B00_0080にプログラムされた同じCUST_DB_PSWD_Aパスワードがデバッグ認証に使われているのでしょうか?

もしパスワードの挙動がLCステート間で変わる場合、以下の点を明確にしていただけますか:

  • 各LCではどのパスワード/場所が使用されていますか?

  • 各LC移行後にパスワードを変更することは可能ですか?

  • IN_FIELDに進んだ後も、同じパスワードは有効なままですか?

4. 「信頼済み」デバイスステータスの意味

ドキュメントには、 パスワードとLC設定をプログラムした後 、デバイスが 「Trusted」 になることも記されています。

この文脈での「Trusted」とは何を意味するのか、もう少し詳しく教えていただけますか?

具体的には、 「信頼できる」ステータスは次のことを示していますか?

  • デバイスはプログラムされたパスワードとLC構成を正常に受け入れましたか?

  • デバイスはデバッグ認証の準備ができていますか?

  • デバイスは特定のSecure BAF/DCMセキュリティステート移行を完了していますか?

  • それともMCXE31のセキュリティアーキテクチャでは「Trusted」は別の意味を持つのでしょうか?

上記の点を明確にすることで、HSE FW機能フラグが無効化された場合→MCXE31のPOR→デバッグ認証フローの完全なLC進行を理解するのに役立ちます。

再開まで今しばらくお待ちください。

ブートROM|ブート|フラッシュセキュリティ(EdgeLock | セキュアブート | OTP)Re: Clarification on LC Advancement and Debug Authentication with HSE FW Feature Flag Disabled

こんにちは、 @KPAKHILさん

プライベートチケットでも同じ質問を投稿されたようですね。
プライベートチケットで返信しました。
 
よろしくお願いします。
 
BR
アリス
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: