2422233_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2422233_ja-JP

2422233_ja-JP

KW45のTx出力出力の消費電力は:-15,-10,-5,-2 dBm(カリキュレータ1_4)で

こんにちは、

KW45_WK47_MCXW71_MCXW72_BLE_power_profile_calculator_v1.40.xlsxでは、送信出力(dBm)が0dBmから10dBmまでの消費電力が示されています。

KW45に-15、-10、-5、-2 dBmを追加することは可能でしょうか?追加したファイルを完成させるために。


ありがとうございます。



Re: Consumption for KW45 function of Tx Output power for : -15,-10,-5,-2 dBm with calculator 1_4

こんにちは、


あなたの調子が良いといいのですが。この送信値は、 当社のKW45B(無線)およびKW45Z(MCU)データシートに示された典型的な値に対応しています。

また、すべてのプロファイルツールについては、当社のメイン投稿を参照することをお勧めします: Kinetis(KW3x/4x、MCX W7xおよびMCX W23)ワイヤレス接続パワープロファイルツール


よろしくお願いいたします。

リカルド

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: