2420495_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2420495_ja-JP

2420495_ja-JP

アナログフロントエンドレイアウト

私はTI CC1310をベースにしたプリント基板を設計しています。SMA接続のウィップアンテナで915MHz付近で運用する予定です。理想的には、50 kbs以下の速度で4〜5キロメートルの視線距離を得たいです。十分なRFフロントエンドがあれば実現可能だと思います。しかし、RFは私の専門ではないので、CC1310のバランとフィルターのレイアウトをできるだけ忠実にコピーするつもりでした。残念ながら、それは予想以上に複雑で高価になるので、レイアウトに関してどれくらい余裕があるのか、パフォーマンスを完全に台無しにしてしまう前に考えています。

特にTIは、グランドプレーンとトップ信号プレーンの間隔が0.175mmの積層構造を採用した。0.21mmに延長すれば少し節約できると思いますが、性能にはあまり影響しないと思いますが、確信はありません。また、パッシブ部品の一部を他社のものに交換することで手間を省くこともできますが、それがどれほどリスクがあるのかはわかりません。同じ部品番号でも、TIの基板で使用されているものとはフットプリントが異なることに気づきました。とはいえ、それほど大きな影響はないだろうと思います。最後に、フィルタの終端とアンテナコネクタ/ブロッキングコンデンサ間の配線を短くしたいのですが、抵抗値を50オームに保っていれば、大きな影響はないと考えています。

部品をかなり近い位置に置き、レイアウトも対称にすると、どれくらいレイアウトを変えれば性能が落ちる心配になるでしょうか?上記のような変更を行う場合、新しいフロントエンドコンポーネントを選択する必要があるでしょうか?

レベル・シフタ
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
7 時間前
更新者: