2419916_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2419916_ja-JP

2419916_ja-JP

IW612:ファームウェアに関する説明

IW612のBLE部分にいくつか問題が発生しています。次のようなエラーが発生します。
9月30日 14:27:11 device kern.err kernel: [103370.366384]Bluetooth: hci0: コントローラがコマンドを受け入れなくなりました: ncmd = 0
9月30日 14:27:11 device kern.err kernel: [103370.372705]Bluetooth: hci0: HCIハードウェアエラーイベントの注入
9月30日 14:27:32 device kern.err kernel: [103391.064915]Bluetooth: hci0: フレームの再構成に失敗しました (-84)
9月30日 14:27:34 device kern.err kernel: [103393.005935]Bluetooth: hci0: オペコード 0x0c03 が失敗しました: -110

私のプラットフォームはカーネル6.6.xでSTM32MP1、Murata 2ELモジュールを使用しています。NXPのHCIドライバーを使用しています。


以下のことが本当かどうか、誰か明確に教えてもらえますか?

- github.com/nxp-imx/mwifiex のバージョンgithub.com/nxp-imx/imx-firmware と一致させる必要があります

- キャリブレーションのバージョン (github.com/murata-wireless/nxp-linux-calibration)あまり重要ではありません

- タグをカーネルバージョンとマッチさせる必要はないので、lf-6.6.52_2.2.0ブランチを使う必要がなく、新しいlf-6.18.37_2.1.0はカーネルと後方互換性があるはずです


新しいバージョンをテストして問題が解決するかどうかを確認する前に、この問題を解決しておきたいです。


Re: IW612: Firmware clarification

こんにちは、 @allard_p

- github.com/nxp-imx/mwifiex のバージョンgithub.com/nxp-imx/imx-firmware と一致させる必要があります

==>[NXP]: はい、マッチドドライバー(github.com/nxp-imx/mwifiex)の使用を強く推奨します。および FW (github.com/nxp-imx/imx-firmware)。

- キャリブレーションのバージョン (github.com/murata-wireless/nxp-linux-calibration)あまり重要ではありません

==>[NXP]: はい、現在のHCI誤差にはキャリブレーションはあまり影響しません。通常、RF性能、送信出力、規制動作に影響を与えます。

- タグをカーネルバージョンとマッチさせる必要はないので、lf-6.6.52_2.2.0ブランチを使う必要がなく、新しいlf-6.18.37_2.1.0はカーネルと後方互換性があるはずです

==>[NXP]:はい、私たちのドライバはあなたのもののような古いカーネル(6.6.x)と互換性があります。ただし、ドライバのソースコードとカーネルのクロスコンパイルツールチェーンをクロスコンパイルする必要があります。


ちなみに、NXPのHCIドライバーを使っているとおっしゃっていましたね。

弊社のbtnxpuartをご利用いただいていますか?それともLinuxのオープンソースUARTを使っていますか?

Bluetooth: hci0: フレーム再構成失敗 (-84) エラーについては、Bluetooth に関連するデバイスツリーとボーレートを確認することをお勧めします。


よろしくお願いいたします。

Christine。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
土曜日
更新者: