2419779_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2419779_ja-JP

2419779_ja-JP

iMX8MPとデシリアライザ

こんにちは、みんな!

当社では、デジタルビデオレコーダーにi.MX 8M Plusを使用しています。現在、SerDesチップを使って少なくとも2台(より良い4台)のカメラを接続する設計を修正する任務を負っています。調べてみると、DS90UB960やDS90UB954を接続すると問題があるかもしれません。なぜなら、プロセッサは仮想チャネルをサポートしていないからです。
他のデシリアライザー(TI、アナログ Devices、THine Electronicsなど)との接続について、何か情報や良い経験はありますか?

敬具
セルジュ

Re: iMX8MP and Deserializers

こんにちは、

NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。

ご指摘の通り、8M Plus i.MX では仮想チャネルがないためシリアライザーは利用できません。i.MX8QMやi.MX8QXP i.MX 8シリーズプロセッサの参照があり、95 i.MX VCをサポートし、シリアライザーの参照もあります。

JosephAtNXP_0-1791564336164.png

よろしくお願いします。

Re: iMX8MP and Deserializers

デシリアライザーを使って2台のカメラを単一のMIPIインターフェースにコネクテッドすることはできないと理解しています。
しかし、シングルまたはツーカメラをシングルまたは2台のCSI/MIPIインターフェースに接続する実証済みのデシリアライザーソリューションはありますか?
例えば、MAX96714を使用することは可能ですか?


Re: iMX8MP and Deserializers

こんにちは、

いいえ、説明されているような解決策は証明されていません。

よろしくお願いいたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
17 時間前
更新者: