こんにちは
P1020とP2020のDDRCLK周波数について質問があります。
データシートによると、P1020のDDRCLK最低周波数は66.66MHz、P2020は66.7MHzとされています。
このわずかな差は、仕様の違いや変更によるものですか、それとも単に小数点以下第1位への四捨五入の結果ですか?
よろしくお願いします
これは端数処理による差にすぎません。
両デバイスとも、最大DDRCLK周期は15ナノ秒(約66.67MHz)と規定している。P2020では66.7MHzと丸められているのに対し、P1020では66.66MHzと記載されている。
よろしくお願いします。