2419228_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2419228_zh-CN

2419228_zh-CN

正在寻找 FS5600 FRDM-K82F 固件

我正在修复一台与 KITFS5600FRDMEVM 一起使用的 FRDM-K82F。它是几年前建立的,相关的文件和知识很难找到。

我按照UM11526中的固件恢复步骤进行了操作。OpenSDA 固件已成功恢复,现在板的型号为FRDM-K82FD。

UM11526 的下一步需要以下固件:

nxp-gui-fw-frdmk82f-usb_hid-fs5600_xxx.bin

手册中指出,该文件位于NXP GUI软件包的MCU文件夹中。然而,当前的NXPGUI_PR_11.1.0软件包已不再包含K82F固件;其MCU目录仅包含KL25Z和S32K144固件。

请问有人知道哪里可以找到这个固件,或者包含它的旧版 NXPGUI 软件包吗?

目前我只需要FS5600应用固件。K20/OpenSDA引导加载程序和FRDM-K82F接口固件已经可以正常工作。

先行致谢。

i.MX 的 PMICRe: Looking for FS5600 FRDM-K82F firmware

谢谢郭伟孙。效果很好,我会尽量记住在适当的时候使用支持工单。

谢谢!

Re: Looking for FS5600 FRDM-K82F firmware

嗨 jbarns

请尝试从附件下载。

顺便提一下,DFAE 的各位,请优先在 Salesforce 提交工单中提问,而不是在社区中提问。

guoweisun_0-1791420180047.png


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: