2419143_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2419143_ja-JP

2419143_ja-JP

S32E288-975EVB

こんにちは、NXPチームの皆様、

私たちはS32E288-975EVBドーターカードを使用しています。新しいアプリケーションをフラッシュするまではボードは正常に動作していました。新しいコードをプログラムした後も、プロセッサは継続的にリセットされたままのようで、通常のデバッグやプログラミングを進めることができなくなります。

現在の観察結果:

  • RESET_B LEDは点灯し続けます。
  • POR_RESET LEDも常時点灯したままになります。
  • リセットの原因を特定するために、関連するリセットジャンパーを取り外しました。
  • このアイソレータに基づき、リセット条件は外部リセットソースではなくプロセッサ/SoC側に関連付けられているようです。
  • 問題は新しいアプリケーションをフラッシュした直後に始まりました。

何かアドバイスをいただけますか:

  1. アプリケーションをプログラムした後も RESET_B/POR_RESETが継続的にアサートされたままになる 原因となるS32E288内の条件はどのようなものでしょうか?
  2. 起動、クロック、電源管理、ウォッチドッグ、リセット、またはフラッシュ画像のデバイス設定の誤りが、このような挙動を引き起こす可能性はありますか?
  3. アプリケーションの実行を阻止・オーバーライドしてデバッグアクセスを取り戻し、デバイスを消去・再フラッシュするための推奨される復旧やデバッグ手順はありますか?
  4. この状態からS32E288デバイスを復旧させるために推奨される 特定の起動モード、ジャンパー設定、リセットシーケンス、またはデバッガー接続方法 はありますか?
  5. リセットの実際の原因を特定するために確認すべきステータスレジスタや信号はありますか?
Re: S32E288-975 EVB

こんにちは、ヴィシャル

お問い合わせいただきありがとうございます。

もっと詳しい情報を教えてもらえますか?

1. 新しいアプリケーションは何ですか?

2. ブートモードとは何ですか?開発ボードのチェンジスイッチで他のブートモードを試しましたか?

3. アプリケーションでS32DSのデバッグプローブを使っていますか、それともTrace32ですか?

BR

ジョーイ

Re: S32E288-975 EVB

こんにちは、ヨゲシュワル

ご返信よろしくお願いします。

お使いのボードのPMICに何らかの問題があると思われます。まだ低状態の場合は、オシロスコープを使用してPMIC_PGOOD/PMIC_RESET_Bの電圧を測定してください。

Joey_z_0-1791529548704.pngJoey_z_1-1791529559708.png

また、以前にPMICの操作を行ったことはありますか?

BR

ジョーイ

Re: S32E288-975 EVBこんにちは、ジョーイさん。返信ありがとうございます。1. 新しいアプリケーションは何ですか?申請の変更はありません。開発中は、わずかな変更を加えた同じファームウェアをロードしていました。2. ブートモードとは何ですか?開発ボードのチェンジスイッチで他のブートモードを試しましたか?それは正常に動作する基板で、フラッシュメモリから起動していた。突然、リセットLED(D50)とPORLED(D46)が点灯した状態で動作しなくなり、プロセッサのプログラミングができませんでした。3. アプリケーションでS32DSのデバッグプローブを使っていますか、それともTrace32ですか?S32デバッグプローブを使用しています。ハードウェアの問題ではないと考えています。原因となっている可能性のあるコンポーネントを特定し、問題をゼロにするための具体的な手順はありますか?Re: S32E288-975 EVB

こんにちは、ヴィシャル

ご返信と詳細な情報、ありがとうございます。

1. 電源オンプロセス全体で、POR_B状態とRESET_B状態をテストできますか?オシロスコープは両方のコンポーネントの電源オン状態をキャプチャし、電源オンプロセス全体を通じて低レベルに保たれるか、短時間高レベルになってからSOCによって引き下げられるかを確認できます。

2. J130ヘッダーが取り外されていない場合、電源投入プロセス全体を通してPOR_Bがプルダウンされているかどうかを確認してください。

3. また、オシロスコープを使ってパワーシーケンスを参照してパワー状態を確認することもできます。

Joey_z_0-1791792861231.png

この情報があなたの助けになれば幸いです!

BR

ジョーイ


Re: S32E288-975 EVB

こんにちは、

PMIC_RESET_BをRESET_Bから分離するために、 J131ヘッダーを削除しました。J131を取り外した後、 PMIC_RESET_B LEDは消灯したが、 RESET_B LEDは点灯したままだった。

また、基板の電源をオフにして動作を確認することで、 SW9が正しく機能していることを確認しました。

追加のアイソレーションステップとして、 J130ヘッダー を取り外し、 U41(ANDゲート)の両方の入力を測定しました。両方の入力は3.3Vで測定されましたが、 POR_Bの出力はGNDレベル(LEDが点灯)でした。

さらに、基板の電源をオフにした状態で、 RESET_BとGNDの間にハードショートがないことを確認しました。これらの観察に基づくと、 RESET_BとPOR_Bは、ボードの電源がオンのときのみGNDにプルダウンされるようです。

Re: S32E288-975 EVB

こんにちは、

アドバイスありがとうございます。

正常に動作するEVLボードと故障したEVLボードの両方で、電源投入手順は同じです。

この演習中、J131とJ130ヘッダーはコネクテッドされませんでした。

EVLボードの故障
Reset_BとPOR_BのLEDは点灯したままになります。

  1. POR_Bは3.3Vまで上昇しません。
  2. Reset_Bは3.3Vで約5ms保持された後、LOWに遷移し、LOWのままとなる。

EVLボードの動作確認済み

  1. POR_Bは、3.3V電源レールが立ち上がってから約4ms後に3.3Vまで上昇します。
  2. Reset_Bは約5ms後にGNDに移行し、約1ms間LOWのままになり、その後3.3Vに戻ります。

もう一つの違いは、電源レールにおける抵抗測定に関して観察された。電源レールの電圧レベルは良好です。

  抵抗値(オーム)

陽性(赤)

ネガティブ(黒)

働く動作しない
3.3VGND3006
0.8VGND7.25.6

3.3V

0.8V33511
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a minute ago
Updated by: