2419024_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2419024_ja-JP

2419024_ja-JP

S32G3 LLCE CAN コントローラ ミックス割り込み

こんにちは

現在の構成は、すべてのコントローラに対して割り込みRxおよびTxでした

1台のCANコントローラーにはミックスモードを使う必要があります

混合モードを選択しました

MomenHALAWA_0-1791366808486.png

次に、ポーリングを使用するメールボックスを1つ選択し、チェックボックスを有効にします。

MomenHALAWA_1-1791366915463.png

しかし、NXP_MCAL_GenData\swcd\Can_43_LLCE_Bswmd.arxml の生成後に
ベクトルスタックにインポートされるこのファイルは、読み書きメイン関数によって更新されていません。

ポーリングモードの場合のみ更新されます。

なぜミックスモードでアップデートされないのか、サポートが必要です。



Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt

こんにちは、 MomenHALAWA

お問い合わせいただきありがとうございます。

どのLLCEバージョンを使っているか教えてもらえますか?私が確認をお手伝いします。

また、あなたの申請にはEBトレソを使っていますか?あなたのEBトレソのバージョンは何ですか?

BR

ジョーイ

Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt

LLCEバージョン:

MomenHALAWA_0-1791705320093.png

EB Tresos 29.0.0、およびmcal専用のbsw(ベクトルから)


Re: S32G3 LLCE CAN Controller MIXED interrupt

こんにちは、 MomenHALAWA

ご返信と情報提供ありがとうございます。

LLCE 1.0.10プロジェクトのarxmlテンプレートファイルを確認しましたが、読み書きのメイン機能は「POLLING」モードでのみ使われますが、混合モードのドライバはコード内にあります。LLCEの問題かもしれません。内部でさらに確認をお手伝いします。

eclipse\plugins\Can_43_LLCE_TS_T40D11M10I10R0\generate_swcd\swcd\Can_43_LLCE_Bswmd.arxml

Joey_z_0-1791857448112.png

また、内部で確認するには時間がかかると思います。個人的な提案としては、「POLLING」モードでarxmlファイル内の読み書きメイン関数を生成し、「MIXED」モードで生成してこれらの関数をarxmlファイル内で使う方法を試すのが良いと思います。

この情報があなたの助けになれば幸いです。

BR

ジョーイ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
17 時間前
更新者: