2418946_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2418946_ja-JP

2418946_ja-JP

K82が境界スキャンで誤ったIDを返しました

私は2つのMK82FN256VDC15プロセッサを搭載したボードを持っており、バウンダリースキャンを使ってテストする予定です。

全て正常に動作しています。相互接続テストやその他の各種テストも全て良好です。しかし、初期のインフラストラクチャテストでは間違ったIDが返され、失敗しました。

K82用のBSDLは存在しないようですが、K80のBSDLファイルには内部構造がK80と同一であると記載されており、K80 BSDLも使用可能です。
私はK80-121BGA.BSDLというファイルを使用しています。内部のIDコードは次のとおりです。
00001000001111011001000000011101
しかし、私の場合は少し異なる結果が出ています…。
000 1 10 11 001111011001000000011101

バージョン欄に1つ、部品番号欄に2つ、合計3つのボーナス「1」があるようです。

BSDLを編集して失敗を隠すことで解決することもできますが、なぜ予想と異なる値が表示されるのか理解する必要があります。部品が本物であることを知ることは重要なので、なぜBSDLに修正が必要だったのか、非常に明確な説明が必要です。偽造部品の問題を隠しているだけかもしれません。
当社の部品はCEMを通じて購入されており、CEMは承認されたチャネルを通じて購入する必要があります。

どんなご意見でも歓迎いたします。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
11 時間前
更新者: