2418943_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2418943_ja-JP

2418943_ja-JP

RW610:VIT v4.11.0がモデル初期化に成功したにもかかわらずINVALID_DEVICE戻る — ハードウェアID 0x00

こんにちは、チームのみなさん。
私はRW610 MCUを使ってカスタムボードに音声Intelligent Technology(VIT)を統合しています。モデルはロードされ、すべての初期化APIは成功しますが、VIT_Process()はVIT_INVALID_DEVICE(11)を返します。


下記のVITライブラリが私のRW610シリコンをサポートしているか、それとも別のライブラリリリースが必要なのか確認してもらえますか?

アイテム構成

MCUカスタム基板上のNXP RW610
オーディオ・コーデックMAX98089
IDEMCUXpresso IDE - 24.12.0
RTOSFreeRTOS
デバッグ出力セミホスト型printf
VITパッケージリリース/24.12.00/CortexM33-RW61X
図書館libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.a
実行時に報告されたライブラリバージョン0x00040b00 — v4.11.0
VIT APIバージョン0x00030400
実行時に報告されるモデルバージョン0x00040b00 — v4.11.0
設定済みデバイスVIT_RW610 、数値9
動作モードVIT_WAKEWORD_ENABLE

図書館の情報源:

https://github.com/nxp-mcuxpresso/VIT/tree/release/24.12.00/CortexM33-RW61X

モデル生成:
NXPのオンラインモデル生成ツールを使って、以下の設定で代替英語モデルを生成しました。

  • ポータルで選択されたデバイス:RW612
  • ポータルバージョン:24.12.00

ポータルにRW610のオプションが見当たらなかったので、RW612を選択しました。
生成されたVIT_Model_en.hはv4.11.0を宣言しています。現在、アプリケーションではウェイクワード認識のみが有効になっています。


VITの初期化シーケンスは次のとおりです。
1. VIT_GetLibInfo()
2. VIT_SetModel()
3. VIT_GetModelInfo()
4. VIT_GetMemoryTable()
5. 整列された静的に割り当てられたメモリ領域を割り当てる。
6. VIT_GetInstanceHandle()
7. VIT_ResetInstance()
8. VIT_SetControlParameters()
9. VIT_GetStatusParameters()
10. マイクのキャプチャを開始し、VIT_Process() を呼び出します。
リストに記載されたすべての初期化呼び出しは成功します。プロセッシングはエラー11を返します。


ランタイムログ:

[VIT INFO] ボタンリクエスト: ENTER EXCLUSIVE VIT / START
[VIT INFO] 排他モード:アプリケーションタスクの一時停止、スピーカー停止;VITの初期化
[VIT INFO] init: 英語モデル、ウェイクワードのみ;heap=37904
[VIT INFO] GetLibInfo OK
[VIT INFO] ライブラリリリース=0x00040b00 API=0x00030400 features=0xe channels=1 requestedDevice=9
[VIT INFO] SetModel OK
[VIT INFO] GetModelInfo OK
[VIT INFO] VIT: 利用可能なウェイクワード: HEY NURSE
[VIT INFO] GetMemoryTable OK
[VIT INFO] メモリ領域 0 needs=135934 reserved=144460 bytes
[VIT INFO] メモリ領域 1 needs=135894 reserved=157324 bytes
[VIT INFO] メモリ領域 2 needs=8854 reserved=17644 bytes
[VIT INFO] メモリ領域 3 needs=47079 reserved=49934 bytes
[VIT INFO] GetInstanceHandle OK
[VIT INFO] ResetInstance OK
[VIT INFO] SetControlParameters OK
[VIT INFO] GetStatusParameters OK
[VIT INFO] インスタンス: library=0x00040b00 model=0x00040b00 selectedDevice=9 features=0x4
[VIT INFO] ResetInstance OK
[VIT INFO] VIT: リスニング、PCM48kステレオチャネル 0 -> PCM16kモノラル
[VIT ERROR] プロセス失敗: code=11 (INVALID_DEVICE); RED LED = VIT fault
[VIT ERROR] RW61x 識別子: addr=0x45001114 raw=0x00007102 masked=0x00007100 libraryExpected=0x00007000
[VIT INFO] VIT: 停止


機器点検の観察
リンクされたライブラリのデバイス検証コードを調べたところ、デバイスID 9の場合、アドレス0x45001114を読み取り、下位8ビットをクリアし、その結果を0x00007000と比較していることがわかりました。


libVIT_CM33_RW61X_v04_11_00.aはアドレス0x45001114で0x00007102を返すRW610デバイスをサポートしていますか?


0x00007000との比較は、このリリースにおける既知の互換性の制限または問題ですか?
このRW610には、どのVITライブラリのリリースとそれに対応するAPIヘッダーを使用すればよいですか?


ポータルのRW612選択で生成されたモデルはRW610でサポートされていますか?それとも別のRW610モデル生成オプションが必要ですか?


サポートされているライブラリ/モデルの組み合わせや、さらに必要な診断についてご助言ください。
ありがとう。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: