私は現在、SBC FS65を使っています。リファレンス・マニュアルによると、IO2とIO3はロードダンプ耐性ではありません。IO0、IO4、IO5(外部保護付き)はロードダンプ耐性ですが、IO4とIO5は外部ICの監視に使われています。
これにより、点火やその他のウェイクアップソースなどの外部接続に使用できるのはIO0のみとなる。
IO2とIO3のロードダンプ防止を外部(IO5のように)で、外部ロードに接続できるかどうかを教えていただけますか?
こんにちは、サンディープさん。
IO2とIO3は論理レベルのローカル入力であり、ECUの外部に直接接続されることを想定していません。それらの絶対最大電圧範囲は-0.3Vから8Vのみです。
外部のウェイクアップ電源として使用する場合は、オートモーティブ用に認定された負荷ダンプ対応の入力コンディショニングまたはレベルシフト回路が別途必要となります。この回路は、IO2またはIO3の電圧が、すべての通常状態および過渡状態においてピンの定格範囲内に維持され、かつ指定された入力しきい値が満たされることを保証しなければなりません。
BR、トーマス