2418485_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2418485_ja-JP

2418485_ja-JP

MCXN94/54/53: USB組み込みメモリの混乱

こんにちは、

新しいボードデザインに使うためのMCX N MCUの正しいモデルを選ぼうとしています。

データシートMCXNP184M150F70.pdfの12ページのモデル比較表の下には、「USB FSモジュールを搭載しないデバイスには専用のUSB RAMは利用できません」という小さなNOTE 4の記載があります。

USB FSデバイスは必要ありません。私はUSB HSデバイスのみを使用する必要があります。そこでBOMの予算を少し節約するために、USB FSなしのモデル(例えばMCXN537など)を選びましたが、Note 4のトーンは重要そうですね。リファレンス・マニュアルを確認して、少し光を当てたかったんです。

リファレンス・マニュアル:MCXNP184M150F70RM.pdf

第61章、61.7.1項、2197ページ(USB LSについて)には次のように記載されています。
「USBFSレジスタが占めるアドレス空間に加えて、キープアライブで使用するために512バイトの組み込みRAMが必要です。」
モード。このチップでは、USB RAMブロックの開始アドレスは4801_0000hです。
このUSB RAMはアクティブ電源モードでBDTエントリやUSBデータバッファ、その他の用途に使用できます。」

データシートの注記4で言及されているのは、おそらくそのRAMのことだろう。

次の章である第62章(USB HSについて)では、「RAM」という言葉は一切出てこない。

私は混乱しています。

質問:

1. なぜUSB LSを搭載していないモデルにはUSB内蔵RAMがないことに注目するのか?

2. USB HSデバイスだけで、「USB組み込みRAM」なしで、USBペンドライブからMCXN53でISPプログラミングはできますか?

皆さん、本当にありがとうございます!

F.

ボード設計MCX NUSB
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
火曜日
更新者: