2417865_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2417865_ja-JP

2417865_ja-JP

TagInfoのオクトパスカードの現在の値

AndroidのTagInfoアプリを使ってOctopusの公共交通カードをスキャンしているのですが、現在の金額の計算方法にバグがあるのではないかと思います。

調べてみたところ、2017年10月以降、カードの入金金額が35ドルから50ドルに変更されることが関係しているようです。アプリはメモリ上に0x00000357を表示しますが、これは855 - 350 = 505、つまり50.5ドルです。しかし、実際の値は855 - 500 = 355、つまり35.5ドルです。

もしこの情報をアプリ開発者に転送して、将来のアップデートで計算結果を示せるようにしていただけるとありがたいです。ありがとう。

はじめにRe: TagInfo current value for Octopus cards

こんにちは、 @chfoo さん、

ご意見ありがとうございます。残念ながら、これはNXPのポートフォリオに含まれていないサードパーティのアプリケーションや製品に関するものであり、当社のサポート範囲外です。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

BR
ハビブ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: