2417638_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417638_ja-JP

2417638_ja-JP

RCONからブート

こんにちは、

現在SAF8444チップを使用しているのですが、RCONに関する詳細について確認する必要があります。リファレンス・マニュアルでは、Parallel RCONから起動できることがわかり、RCON[15:0]はBOOT_CFG1[15:0]と1対1に対応しています。しかし、マニュアルではRCON[7]とRCON[8]に対応するピンしか見つかりません。他のピンの定義が見つかりません。この情報はどこで探せばいいですか?


返信をお願いします。ありがとうございます!


Re: Boot from RCON

こんにちは、

SAF84xxはまだNPI(新製品導入)段階の試作機です。サポートをいただける場合は、NXPの担当者にご連絡ください。

petervlna_0-1790841651284.png

一般公開されると、一般サポートが質問に答えることができます。

よろしくお願いいたします。

ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: