2417596_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417596_ja-JP

2417596_ja-JP

RW610 PowerTableUtil.exe ユーティリティが見つかりません

こんにちは。UM12154ドキュメントで参照されているPowerTableUtil.exeファイルを探しています。サンプルとなる電力表のスプレッドシートは見つけることができましたが、ツール自体は見つかりませんでした。どうやらRW610の製品ページにあるはずなのに、そこで見つかりません。どんなご支援でも大変ありがたく思います

製品: WiFi RW6XXRe: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

こんにちは、 @allenandrew1357 さん、

PowerTableUtil.exeツールは、デバイスの公式製品ページの「Secure ソフトウェア」セクションでご覧いただけます。

Habib_MS_1-1790895197960.png

このセクションにアクセスできるかどうか、確認を手伝ってもらえますか?

このページの指示に従ってSecure Access Rightsを通じてアクセスを申請する必要があります: Secure Access Rights | NXP Semiconductors

BR

ハビブ

Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

セキュリティセクションを見ましたが、まだアクセス権を申請していないようです。リクエストを送信しました。承認され次第、またご連絡します。ありがとう!

Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

安全なアクセス権を申請しました。それらは今朝承認されました。それでも、Secure ソフトウェアのセクションをクリックしても、利用可能な結果は一切ありません。ページには「表示する情報がありません」と表示されます。これからどうすればいいか、何かアドバイスはありますか?そちらの環境にファイルは存在しますか?

Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

わかりましたが、私はすでにセキュアアクセス権を持っています。添付のスクリーンショットをご覧ください。RW610のページが「認可アクセス権のある製品リスト」セクションに含まれていることも確認しました。それでも、そこには安全なソフトウェアパッケージが0つも存在しているようです。心配なのは、PowerTableUtil.exeファイルがソフトウェアセクションで実際にリンクされていないことです。同じ問題を詳述した別のフォーラム投稿がありましたが、解決はNXP社員向けのプライベートDMで行われました。もう少し詳しく調べていただけませんか?

Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

こんにちは、@allenandrew1357 さん。

このプロセスの詳細については、セキュアアクセス権FAQをご参照ください。

BR
ハビブ

Re: RW610 PowerTableUtil.exe missing utility

こんにちは、 @allenandrew1357 さん、

このファイルへのアクセスを得るために、代理店や営業担当者への連絡をご協力いただけますか?

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

BR
ハビブ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: