こんにちは、NXP チームの皆様、
i.MX 95 では 、A/Bルートファイルシステムを用いたSWUpdateベースのOTAとロールバック を計画 しています Yocto Linuxを使ったプラットフォーム。
確認いただけますか:
SWUpdateはi.MX 95向けに公式にサポート/推奨されていますか?
推奨される A/Bパーティション構成とU-Bootロールバックの 実装方法 は ?
セキュア/署名済みのSWUpdateパッケージとSecure Boot統合 に関する推奨手順は何ですか?
i.MX 95 SWUpdateの最新のアプリケーションノート、ドキュメント、Yoctoレイヤー/レシピ、参照実装、および例の構成を共有してください。
NXPが推奨する、製品版への導入手順を段階的に説明したガイドがあれば、ぜひご提供いただきたいと思います。
ありがとうございます。
こんにちは、
i.MX 95 SWUpdateのイネーブルメントを AN13872 と meta-swupdate-imx Yoctoレイヤーをご覧ください。
boot_a/rootfs_aとboot_b/rootfs_bを使い、非アクティブなスロットを更新し、U-Bootに冗長な永続環境ストレージを使ってブートスロット、ブートカウント、ブート制限、そして「確認良好」フラグを管理させることができます。AN13872を参照してください。
推奨される参照は、AN13872、i.MX Yocto ユーザーガイドUG10164、meta-imx、meta-swupdate-imx、swupdate-scripts、そしてNXPセキュリティリファレンスデザインレイヤーです。