2417450_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417450_zh-CN

2417450_zh-CN

i.MX 95 NPU


NXP团队您好,

我们正在评估 i.MX 95 在边缘 AI 应用方面的性能,并希望了解其实际的 NPU 性能和基准测试信息。

根据最新的 i.MX 95 工业数据表,神经处理单元 (NPU) 的规格为:1 GHz 时 8 eTOPS,NPU 可以以 800 MHz 运行以降低功耗,NPU 内部有 1 MB 嵌入式 SRAM。

然而,i.MX 95 参考手册似乎表明 NPU 性能高达 2 TOPS。

NXP能否澄清以下问题:

1)最新数据表中规定的 8 eTOPS 与参考手册文档中提到的 2 TOPS 之间存在差异的原因是什么?(这是每个核心的性能吗?因为它有 4 个中子核)

https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/IMX95XEC.pdf

Screenshot from 2026-09-30 15-15-23.png


https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/IMX95RM.pdf

Screenshot from 2026-09-30 15-12-08.png


2)8 eTOPS 这个数值是否代表 NPU 在 1 GHz 下的理论峰值性能?

3)本规范中的“eTOPS”究竟代表什么?

4) 8 eTOPS 能力是否在所有 i.MX 95 型号上都可用,还是取决于具体的 SoC 订购/部件号?

5) i.MX 95 各版本之间的 NPU 配置是否存在差异,可以解释 8 TOPS 与 2 TOPS 的性能差异吗?

6) NXP 能否提供实际的 NPU 基准测试结果,而不仅仅是理论上的 TOPS/eTOPS 数值?

7) 您能否提供 i.MX 95 NPU 和 i.MX 8M Plus NPU 在相同型号、输入分辨率和精度下的基准测试对比?

对于输入来自摄像头的应用,NXP能否提供一个完整的端到端示例来展示:

摄像头 → ISP → 预处理 → NPU 推理 → 后处理

对于一个具有代表性的目标检测模型,其可达到的帧率/延迟是多少?

对于实际的 INT8 CNN 工作负载,通常可以达到宣传的 NPU 峰值性能的多少?

9) NXP 是否有任何公开可用的工具或基准测试套件推荐给客户,用于测量 i.MX 95 EVK 上的 NPU 性能?

谢谢

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: