2417260_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417260_ja-JP

2417260_ja-JP

M33でSAI1を使用するとiMX93 FIFOがアンダーランする

SAI1を使って外部I2Sデバイスを駆動しています。40MHz BCLK、1.25MHz WCLK。

Linuxから起動し、リモートプロック経由でM33上でコードを動かします。

SAI1インターフェースでFIFOアンダーランを取得する方法。

なぜそうなっているのか分かりません。

M33上でSAI3を使用して同じコードを実行しましたが(A55はubootに保持されていました)、問題はありませんでした。

何か解決策はありますか。

よろしくお願いします!

オーディオ(PDM |I2S |SAI)
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
14 時間前
更新者: