2417256_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2417256_ja-JP

2417256_ja-JP

RT1180-EVK:互換性のあるプローブがありません。

こんにちは、MCUXpressoIDE(25.6.136)とRT1180 SDK(26.06)をインストールしました。デモアプリケーションのデバッグを試みると、以下のメッセージが表示されます:


ターゲットに接続します: MIMXRT1189xxxxx

互換性のあるプローブがありません。それらは無効になっているか、接続が切断されているか、電源が入っていないか、既に使用中であるか、またはこのターゲットと互換性がない可能性があります。


26.03 RT1180 SDKで試しましたが 、うまくいきませんでした。以前はうまくいっていたので、何が起きたのかはわかりません。どんなご協力でもありがたいです。ありがとうございます!

Re: RT1180-EVK: No compatible probes available.

@sismail様、

現在、デフォルトのLinkServerプローブを使用していますか?

LinkServerプローブが利用できない場合は、代わりにJ-Linkプローブを試してみていただけますか:

ShellyZhang_0-1790734342949.png
一つの可能性として、オンボードのMCU-Linkのファームウェアが以前の使用中に誤ってJ-Linkファームウェアに更新された可能性があります。その場合、そのボードはLinkServerプローブとして認識されなくなります。
 
もし基板がJ-Linkプローブで正常に接続できれば、それはオンボードのMCU-Linkファームウェアが確かにJ-Linkファームウェアでプログラムされていることを強く示唆します。
 
よろしくお願いいたします。
シェリー
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
12 時間前
更新者: