我正在寻找一款合适的外部视频编码器/CVBS DAC,以便在基于i.MX8的电路板上生成PAL/NTSC复合输出。
要求:
- 1 路 CVBS 输出(PAL/NTSC)
问题:
- 目前您推荐哪款视频编码器与 i.MX8 搭配使用?
- ADV7391/ADV7393 仍然是首选部件吗?还是有更新/支持更好的替代方案?
提前感谢!
你好@kbch
希望你一切都好。
与 i.MX6 不同,i.MX8 系列没有原生 BT656 并行输出接口,而 i.MX6 则配备了带有专用 BT656/BT1120 输出端口的 IPU。
i.MX8 系列显示输出接口有:MIPI-DSI、HDMI 和 LVDS(取决于具体部件号)。
Q1.
目前还没有 NXP 官方推荐或内核支持的适用于 i.MX8 的外部 CVBS 编码器。i.MX8 本身并不提供 BT656 输出总线。
Q2.
adv739x Linux 内核驱动程序确实存在,并且用于 i.MX6,而不是 i.MX8 系列。
顺祝商祺!
萨拉斯。