您好,
我需要为 PBL 创建一个 QorIQ 配置项目,因此需要安装 QCVS 软件包。
我下载了“QCVS Offline Installation Packages for CodeWarrior for Power Architectures Rev 4.5.zip”之前从支持门户网站下载的。最近,我在一台新笔记本电脑上安装了CodeWarrior 10.5.1 。
但是我无法在 CodeWarrior 中安装或添加 QCVS 包。安装过程中,我遇到以下错误:
请帮我解决这个问题。
此致,
维玛尔普拉萨德。
请卸载您电脑上的CodeWarrior软件。
请从以下链接下载“适用于 Power Architecture 的 CodeWarrior Rev 4.5 的 QCVS 离线安装包.zip”和“适用于 Power Architecture 的 CodeWarrior 开发工作室 v10.5.1 – Windows.exe”。
请先安装适用于 PA 10.5.1 的 CodeWarrior。然后,在新工作区中打开 CodeWarrior IDE,并安装“适用于 Power Architectures Rev 4.5 的 CodeWarrior 的 QCVS 离线安装包.zip”。来自 CodeWarrior IDE 的帮助->安装新软件->添加->归档。
嗨@yipingwang ,
谢谢你的回复。
我已在新工作区中尝试过,但安装时仍然出现此错误。
是否有适用于 CW_PA_v10.5.1 的最新版 QCVS 工具?
此致,
维玛尔普拉萨德。
请先在新工作区中打开 CodeWarrior IDE,然后从 CodeWarrior IDE 的“帮助”->“安装新软件”->“添加”->“归档”安装 QCVS 4.5。