daughterカード(KW47-001-M10)を搭載したKW47-EVKボードのBluetoothチャンネルサウンディング例はどこにありますか?
https://github.com/nxp-mcuxpresso/ のリポジトリを調べましたが、KW47-EVKボードの具体的な例は見つかりませんでした。また、FRDM-MCXW72FRDM-MCXW72のチャネルサウンディングの例も見つけました:実践形式 8: チャネルサウンディング FRDMから電話への対応。
NXP AIのヘルプも利用してみましたが、存在しないリンクが表示されました。
私はEclipseベースのMCUXpressoと、d8terカード(KW47-001-M10)のKW47-EVKボード用SDKをインストールしています。
前もって感謝します!--ポール
こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。ご連絡ありがとうございます。KW47-EVKのチャンネルサウンディング例にアクセスするには、手動でリポジトリを閲覧するのではなく、MCUXpresso for VS Code拡張機能とMCUXpresso SDKのGitHubリポジトリを併用することが推奨されます。
手順は以下の通りです。
具体的には、以下のドキュメントを確認することをお勧めします: Bluetooth Low Energy Localization Scenarioの実行 — MCUXpresso SDK ドキュメント
お役に立てば幸いです!
よろしくお願いいたします。
リカルド