没有可用的源 "(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1],gdb[23].proc[42000].OSthread[1]).threa调试程序后,出现消息“没有可用的源文件 '(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1],gdb[23].proc[42000].OSthread[1]).thread[1].frame[0]'“继续”按钮呈灰色,并弹出窗口。我使用的软件是 S32 Design Studio for ARM 版本 2018.R1。请问如何解决这个问题?谢谢。S32K144EVBRe: No source available for "(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1],gdb[23].proc[42000].OSthread[您好,
该消息通常表示调试器在故障处理程序中停止,或者在无效地址处停止,而该地址没有可用的源代码。请尝试重新编译,重启电路板,然后重新启动调试会话。同时确认在 GDB PEMicro 调试配置中选择了正确的 *.elf 文件。
此外,请测试是否可以使用标准的 NXP S32K144 示例项目重现该问题。这将有助于确定问题是否特定应用。
请同时检查您当前安装的 S32 Design Studio for ARM 2018.R1 的更新级别。如果您未使用更新 11(或更高版本),我们建议您应用此更新,因为它包含针对 S32K1xx 设备的修复程序和 SDK 更新。
BR,彼得