"(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1],gdb[23].proc[42000].OSthread[1]).thread のソースがありませんプログラムのデバッグ後、「'(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1]、'のソースが利用できません」というメッセージが表示されました。gdb[23].proc[42000]。OSthread[1]).thread[1].frame[0]'「」がポップアップしました。「再開」ボタンは灰色です。私が使っているソフトウェアは、ARMバージョン2018.R1用のS32 Design Studioです。この問題をどう解決すればいいのか教えていただけますか?ありがとう。S32K144EVBRe: No source available for "(gdb[23].proc[42000].threadGroup[i1],gdb[23].proc[42000].OSthread[こんにちは、
このメッセージは通常、デバッガーが障害ハンドラー内で停止したか、ソースコードが利用できない無効なアドレスで停止したことを示しています。クリーンビルドを試み、ボードの電源を入れ直し、デバッグセッションを再開してください。また、GDB PEMicroのデバッグ構成で正しい*.elfファイルが選択されていることを確認してください。
さらに、標準的なNXP S32K144例プロジェクトで問題を再現可能かどうかもテストしてください。これにより、問題がアプリケーション固有のものかどうかを判断できます。
また、現在インストールしているARM 2018.R1のS32 Design Studioのアップデートレベルも確認してください。アップデート11(またはそれ以降)を使用していない場合は、S32K1xxデバイス向けの修正やSDKアップデートが含まれているため、このアップデートの適用をお勧めします。
BR、ペトル