Hi,NXP专家,
我想问一下,关于S32K322芯片,SAI接口TDM的block size最大支持多少?是否为Frame size×width?
也就是16×32bit=512bit、64bytes?
谢谢!
您还必须考虑最大支持的位时钟 (BCLK) 速率为 12.288 MHz。例如:
因此,16 字 × 32 位 = 512 位(64 字节)的配置代表了硬件支持的理论最大帧大小。但是,实际配置也受到最大支持 BCLK 频率的限制。
BR,VaneB
您好,谢谢您的回复。
我的意思是,TDM DMA缓冲区是否有长度限制?1024字节?
DMA 传输受限于 DMA 主循环计数实现。由于 CITER[14:0] 的规定,单个 DMA 事务中传输的字节数必须小于 32,767 字节。