2416689_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2416689_ja-JP

2416689_ja-JP

S32K3 SAI TDMの問題

こんにちは、NXPのエキスパートさん
S32K322チップについて質問させてください。SAIインターフェースTDMでサポートされる最大ブロックサイズはどれくらいですか?フレームサイズ×幅でしょうか?
つまり、16 × 32 ビット = 512 ビット、または 64 バイトということでしょうか?
ありがとう!

Re: S32K3 SAI TDM问题

こんにちは@Chenxu1

また、最大サポートビットクロック(BCLK)レートが12.288MHzであることも考慮する必要があります。例えば:

  • TDM8、16ビット、48kHz → BCLK = 8 × 16 × 48,000 = 6.144MHz < 12.288 MHz (対応)
  • TDM16、16ビット、48kHz → BCLK = 16 × 16 × 48,000 = 12.288MHz (限界までサポート)
  • TDM16、32ビット、48kHz → BCLK = 16 × 32 × 48,000 = 24.576MHz > 12.288MHz(非対応)

したがって、16ワード×32ビット=512ビット(64バイト)の構成は、ハードウェアがサポートする理論上の最大フレームサイズを表します。しかし、実際の構成は、サポートされる最大BCLKレートによっても制限される。


BR、VaneB

Re: S32K3 SAI TDM问题

こんにちは、ご返信ありがとうございます。
つまり、TDM DMAバッファには長さ制限があるのでしょうか?1024バイト?

Re: S32K3 SAI TDM问题

こんにちは@Chenxu1

DMA転送は、DMAメジャーループカウントの実装によって制限されます。CITER[14:0]により、1回のDMAトランザクションで転送されるバイト数は32,767バイト未満でなければなりません。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期五
更新人: