你好,
我正在使用 NXP LX2080A 平台,并希望开发一个嵌入式 Linux 系统。
我想了解恩智浦为LX2080A提供的Linux开发支持。
Yocto是否获得官方支持?如果可以,我可以在哪里找到 NXP Yocto 电路板支持包。/层?
Buildroot 是否正式支持 LX2080A?
NXP是否有推荐的用于Linux开发的BSP/SDK?
请分享相关文档、源代码库或指南。
谢谢!
请参阅https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=LX2160ARDBGSG ,第 11 页。
通过将 SW3[1:3] 从 111 改为 110,该板将作为 LX2080A 平台启动。
任何所需的 RCW、ATF 或其他软件修改将取决于您的具体硬件设计,并且可能与参考 LX2160ARDB 实现有所不同。
谢谢。
你好,
谢谢你提供的信息。
我想澄清一下关于LX2080A的一点。
如果我们使用 LX2160A-RDB 软件和参考配置在 LX2080A 上启用 Linux,是否需要对 RCW(重置配置字)或 ATF(TF-A)配置进行任何更改以支持 LX2080A?
具体来说,LX2160A-RDB 使用的 RCW 和 ATF 配置是否可以用于 LX2080A,还是需要对 LX2080A 进行修改?
谢谢。
LX2080A 属于 LX2 系列,而 LX2 系列普遍支持 Linux 软件。LX2160A-RDB 通常用作软件启用的参考硬件平台。
对于 Linux 开发,支持 Layerscape Yocto BSP (LDP Yocto)。源代码和图层可从以下网址获取: https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk/tree/walnascar
请参考:UG10374 和 UG10381。
NXP 的官方 Linux 支持基于 Layerscape LDP / Yocto 版本。我们没有为 LX2080A 提供专用的 Buildroot 电路板支持包 版本。
Layerscape LDP 页面提供以下最新软件版本、文档和支持的设备信息:
谢谢!