2416616_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2416616_ja-JP

2416616_ja-JP

LX2080A Linux開発サポート – YoctoおよびBuildroot

こんにちは、

私はNXPのLX2080Aプラットフォームを使っており、組み込みLinuxシステムを開発したいと考えています。

NXPが提供しているLinux開発サポートについて知りたいLX2080A。

Yoctoは公式にサポートされていますか?もしそうなら、NXP Yocto BSPやレイヤーはどこで手に入りますか?

BuildrootはLX2080Aで正式にサポートされていますか?

Linux開発におすすめのNXPのBSP/SDKはありますか?

関連するドキュメント、ソースリポジトリ、またはガイドを共有してください。

よろしくお願いします。

Re: LX2080A Linux Development Support – Yocto and Buildroot

https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=LX2160ARDBGSGの11ページを参照してください。

SW3[1:3]を111から110に変更することで、ボードはLX2080Aプラットフォームとして起動します。

必要なRCW、ATF、その他のソフトウェア変更は、あなたのハードウェア設計によって異なり、リファレンスLX2160ARDB実装とは異なる場合があります。

ありがとうございます。

Re: LX2080A Linux Development Support – Yocto and Buildroot

こんにちは、

情報ありがとうございます。

LX2080Aに関して、一点だけ明確にしておきたいと思います。

LX2080A上でLX2160A-RDBソフトウェアとLinuxイネーブルメントのリファレンス構成を使用する場合、LX2080AをサポートするためにRCW(リセット設定ワード)やATF(TF-A)の設定に変更が必要ですか?

具体的には、LX2160A-RDBに使われているRCWとATFの設定をLX2080Aにも使えるのか、それともLX2080A向けに変更する必要があるのか?

ありがとうございます。

Re: LX2080A Linux Development Support – Yocto and Buildroot

このLX2080AはLX2ファミリに属し、LinuxソフトウェアのサポートはLX2ファミリ全体で共通しています。LX2160A-RDBは通常、ソフトウェア実現のためのリファレンスハードウェアプラットフォームとして使用されます。

Linux開発にはLayerscape Yocto BSP(LDP Yocto)がサポートされています。ソースコードとレイヤーは、 https://github.com/nxp-qoriq/yocto-sdk/tree/walnascarから入手できます。

UG10374およびUG10381を参照してください。

NXPの公式LinuxイネーブルメントはLayerscapeのLDP / Yoctoリリースに基づいています。LX2080A専用のBuildroot BSPリリースは提供しておりません。

Layerscape LDPページには、最新のソフトウェアリリース、ドキュメント、サポートデバイス情報が以下に掲載されています。

https://www.nxp.com/design/design-center/software/embedded-software/cross-platform-embedded/layersca...

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期二
更新人: