親愛なるみんな
sdk.sdk_2.x_lpcxpresso54114をダウンロードしましたFreeMASTERの例のみを使用します。アプリケーションコマンドセクションで奇妙な挙動が見つかる以外は、すべての面で正常に動作しています
詳細はGitHubに掲載されています。こちらをご覧ください。
https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcuxsdk-examples/issues/10
敬具
パオロ
こんにちは、問題の理解が正しければ、例のアプリケーションでコマンド0x10がコード16を返す理由が見当たりません。
コマンド0x10はコールバック関数に登録されています。
したがって、FreeMASTERがコマンド実行をプロブリングすると、「my_appcmd_handler」関数は自動的に呼び出されます。このコールバックのサンプルコードは非常に単純です。
そのため、戻りコード16(=0x10)が回答として返されます。
また、ご報告いただいたように、ID 0x02 の app.command で、FreeMASTER に不明な応答に対するメッセージ表示に関する問題があることも確認しました。応答0xcdは「不明な応答」として報告されるべきだが、実際には何もメッセージが生成されない。
ありがとう、
ミハル