2416367_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2416367_zh-CN

2416367_zh-CN

LPC55S06 上的 Hashcrypt 存在漏洞

你好,
我在尝试使用 Hashcrypt 硬件加速时遇到了无限循环。
Hashcrypt 驱动程序版本为2.2.17。微控制器卡在hashcrypt_sha_one_block () 函数的第 679 行:

while (0U == (base->STATUS & HASHCRYPT_STATUS_WAITING_MASK))

    {

//卡在这里

    }

令人惊讶的是,它在执行 90 次后似乎就卡住了(我们的微控制器能够执行 89 次hashcrypt_sha_one_block而不会卡住)。

主要调用由 embedTLS ssl_tls.c 完成。文件(参见 err.png)。


这是我目前对 mbedtls_sha256_finish() 的实现(在构建 mbedTLS v3.6.7 时,我需要通过定义 SHA256_ALT 来实现它)。

int mbedtls_sha256_finish ( mbedtls_sha256_context * ctx , unsigned char * output )

{

status_t状态;

状态= HASHCRYPT_SHA_Finish (

HASHCRYPT ,

( hashcrypt_hash_ctx_t * ) ctx -> hash ,

输出,

无效的) ;

返回状态;

}



我们的代码是裸机代码,没有不同的流程。

非常感谢您的帮助。


此致,

哈罗德

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: