PHYTEC phyCORE-i.MX8M Plus SOMを使用したカスタムボードを開発しており、既存のRGMIIインターフェースからMIIへのイーサネットピンマックス移行を検討しています。PHYTEC SOMのピンA25は、i.MX8M PlusのENET_RXC信号に関連付けられています。i.MX8MPピンマックスでは、ENET_RXC ALT0 = CCM_ENET_QOS_CLOCK_GENERATE_RX_CLKおよびALT1 = ENET_QOS_RX_ERをサポートしています。意図されたMII構成の正しいピン割り当てとインターフェース要件についての明確な説明が必要です。具体的には、MII受信インターフェースにENET_RXCが必要でしょうか?それとも必要なRX_ER機能は別の適切なi.MX8M Plusパッド/GPIOに割り当てられるのでしょうか?別のパッドが使える場合は、推奨されるピンマッピングをご提供ください。また、i.MX8M Plus ENET_QOSコントローラが意図されたMIIインターフェースをサポートしているか、IOMUX、MAC、デバイスツリー、GPR、PHYの設定変更が必要かどうかも確認する必要があります。i.MX8M PlusとPHYTEC phyCORE SOMの推奨イーサネットピンマッピングと設定についてアドバイスをお願いします。
こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご関心いただきありがとうございます。
i.MX 8M PlusはMIIをサポートしていないため、RMからの以下の抜粋を参照してください。
以下のいずれかを通じて商用イーサネットPHYデバイスへのシームレスなインターフェースが可能です:
- 50MHzで動作する2ビット縮小MII(RMII)。
- 125 MHzで動作する、 1 つの (ダブル・データ・レート)4 ビットの縮小GMII (RGMII)。
信号マッピングについては、8M Plus DS i.MX を参照してください。
よろしくお願いします。