この内容がこのサブredditに合わない場合は、遠慮なく教えてください。削除します。
特にFOCを使ったPMSMモーターのモーター制御を理解するための本を探しています。センサーレス制御方法があればなお良いです。現在はR・クリシュナン氏の著書を参考にしていますが、もっと良いものが欲しいと思っています。
こんにちは、
おすすめできるのは:
1. ここから始めてください:DRM148
センサーレスPMSM制御設計(DRM148)
トピック:
https://www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM148.pdf
2. MCAT(運動識別と調整)を学ぶ
モーター制御アプリケーションチューニング(MCAT)ツール(3相PMSM、AN4642)
トピック:
リンク:
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN4642.pdf
3. 現代のMCXセンサーレスアプリケーションノートを読む
AN14616: MCX E24xにおけるセンサレスPMSMの磁界指向制御(FOC)
トピック:
リンク:
https://docs.nxp.com/bundle/AN14616
4. 完全な作業用ソフトウェアの学習
MCUXpresso SDK 3相PMSMおよびBLDCモーターのフィールド指向制御(FOC)
これは、ソフトウェアスタック全体の構成方法を説明しているため、実用的な文書の中でも特に優れたものの一つです。
5. リファレンスデザイン
MCX A153を使用したPMSMセンサーレスFOC
内容物:
NXPはこれを、完全なPMSMセンサーレスFOCの出発点と表現している。
リンク:
6. NXPコミュニティワークショップ
モジュール2:PMSMとFOC理論
よろしくお願いいたします。
ピーター