LPit_Gpt IPドライバーモジュールのLPIT GPT機能を使いたいと思っています。
S32K118のサンプルでは、「 Lpit_Gpt_Ip_Init 」、「 Lpit_Gpt_Ip_InitChannel 」、「 Lpit_Gpt_Ip_StartTimer 」など、このモジュールに関するさまざまな関数が示されています。
しかし、対応するユーザーマニュアルや統合マニュアルを確認すると、これらの機能が記載されていません。
適切なドキュメントはどこで見つけられますか?
RTDバージョンは3.0.0です。QLP06。
こんにちは、 @daniel_meier さん。
ユーザーマニュアルとインテグレーションマニュアルは主にAUTOSARの高レベルドライバー機能(したがって下位機能を使用します)について説明しています。IPの下位APIについてさらに情報が必要な場合は、LPit_Gpt_Ip.hを参照してくださいヘッダー。
例えば、 Lpit_Gpt_Ip_Initの場合:
/**
* @brief Function Name : Lpit_Gpt_Ip_Init
* @details Driver initialization function for LPit instance.
*
*
* @param[in] instance LPIT hw instance number
* @param[in] config Pointer to a selected configuration structure
* @return void
* @pre The data structure including the configuration set required for initializing the driver
*
*/
void Lpit_Gpt_Ip_Init(uint8 instance, const Lpit_Gpt_Ip_InstanceConfigType *config);
よろしくお願いします、
ジュリアン
情報をありがとうございます。
ソースファイルとは独立した、きちんとした完全なドキュメントを持つことは必須だと思います。
いずれにせよ、自分でソースからdoxygen ドキュメントを作成できるようです。