大家好,
请问哪位可以推荐一款价格最低、能够处理 1080p RTSP IP 摄像头视频流的 NXP i.MX 处理器?
我的要求是:
1 个 RTSP IP 摄像头输入
2. 1080p分辨率
3. 大约 25–30 帧/秒
4. 寻找能够可靠处理此任务的最低成本 i.MX 处理器/主板
主要目标是以尽可能低的硬件成本接收和处理/显示 1080p RTSP 摄像头流。
如果有人针对类似用途测试过低成本的 i.MX 处理器,请分享您的推荐和经验。
谢谢您!
你好,
对于使用 IP 摄像机的纯粹接收/显示应用,您可以考虑 i.MX8MM,因为它包含一个专用的硬件 VPU,能够解码 1080p60。
顺祝商祺!