2415775_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2415775_ja-JP

2415775_ja-JP

Ara2 Windows ファクトリーテスト/ランタイムパッケージが利用できません

私はWindowsでAra2 PCIeアクセラレータを使っています。ハードウェアは正しく検出され、PCIe/DMAの初期化は成功し、AraProxyServiceが実行されています。しかし、デバイスの初期化は、以下のエラーで失敗します。

デバイスのファームウェアバージョンがサポートされていません:0。ファームウェアをアップデートしてください。

現在の環境:

ファームウェア: 14.34.0.0
プロキシ: 1.1.0.0
SysAPI: 1.1.56.0

Windows ARA2ユーザーガイドにはfactory-test-package-windows.zipファイルとQwen Windowsデモパッケージが記載されていますが、記事ではそれらの添付ファイルは入手できません。

NXPのどなたか、現在のWindows工場出荷時テストパッケージとAra2対応のランタイム/ファームウェアパッケージへのアクセスを提供していただけませんか?

現在、これによりアクティブなWindows展開中のアクセラレータの検証がブロックされています。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: