2415673_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415673_ja-JP

2415673_ja-JP

imx8qxp H265 サンプルビデオ再生

h265形式の動画ファイルを再生しようとしているのですが、再生できません。

IMX8QXP - スカースギャップ - L 6.6.52

h265の動画サンプルファイルを再生するための正しいコマンドやパッケージ/ライブラリをご確認いただけますか?

GSTローンチ1.0-v filesrc location=/root/sample.h265 !h265parse !v4l2h265dec !imxvideoconvert_g2d !fpsdisplaysink video-sink=waylandsink text-overlay=false sync=false &



i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusRe: imx8qxp H265 sample video play

こんにちは、

更新情報はこちらです。

root@imx8qxpc0mek:~#
root@imx8qxpc0mek:~# gst-launch-1.0 -v filesrc location=/navigation/aa_video_dump.h265 ! h265parse ! v4l2h265dec ! imxvideoconvert_g2d ! fpsdisplaysink video-sink=waylandsink text-overlay=false sync=false
パイプラインを一時停止状態に設定しています...

====== V4L2DEC: 1.24.7 ビルド、2024 年 10 月 23 日 09:43:13。======
パイプラインはプリロール中...
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstWaylandSink:waylandsink0: sync = false
レイテンシを再分配...
/GstPipeline:pipeline0/GstH265Parse:h265parse0。GstPad:src: caps = video/x-h265, width=(int)1280, height=(int)720, framerate=(fraction)30/1, chroma-format=(string)4:2:0, bit-depth-luma=(uint)8, bit-depth-chroma=(uint)8, parsed=(boolean)true, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, profile=(string)main, tier=(string)high, level=(string)4
/GstPipeline:pipeline0/v4l2h265dec:v4l2h265dec0。GstPad:sink: caps = video/x-h265, width=(int)1280, height=(int)720, framerate=(fraction)30/1, chroma-format=(string)4:2:0, bit-depth-luma=(uint)8, bit-depth-chroma=(uint)8, parsed=(boolean)true, stream-format=(string)byte-stream, alignment=(string)au, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, profile=(string)main, tier=(string)high, level=(string)4
/GstPipeline:pipeline0/v4l2h265dec:v4l2h265dec0。GstPad:src: caps = video/x-raw, format=(string)NV12_8L128, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flopped/right-flipped/right-flopped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, colorimetry=(string)bt709, framerate=(fraction)30/1
/GstPipeline:pipeline0/imxvideoconvert_g2d:imxvideoconvert_g2d0。GstPad:src: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flopped/right-flipped/right-flopped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0。GstGhostPad:sink。GstProxyPad:proxypad0: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flopped/right-flipped/right-flopped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0/GstWaylandSink:waylandsink0。GstPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flipped/right-flipped/right-flopped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2
/GstPipeline:pipeline0/GstFPSDisplaySink:fpsdisplaysink0。GstGhostPad:sink: caps = video/x-raw, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flipped/left-flopped/right-flipped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, framerate=(fraction)30/1, format=(string)YUY2
/GstPipeline:pipeline0/imxvideoconvert_g2d:imxvideoconvert_g2d0。GstPad:sink: caps = video/x-raw, format=(string)NV12_8L128, width=(int)1280, height=(int)720, interlace-mode=(string)progressive, multiview-mode=(string)mono, multiview-flags=(GstVideoMultiviewFlagsSet)0:ffffffff:/right-view-first/left-flipped/left-flopped/right-flopped/right-flopped/half-aspect/mixed-mono, pixel-aspect-ratio=(fraction)1/1, colorimetry=(string)bt709, framerate=(fraction)30/1
レイテンシを再分配...

root@imx8qxpc0mek:~# gst-inspect-1.0 | grep -i h265
codectimestamper: h265timestamper: H.265タイムスタンプ
rtp: rtph265depay: RTP H265 デペイローダー
rtp: rtph265pay: RTP H265ペイローダー
typefindfunctions: video/x-h265: h265, x265, 265
video4linux2: v4l2h265dec: V4L2 H265デコーダー
videoparsersbad: h265parse: H.265パーサー
root@imx8qxpc0mek:~#
root@imx8qxpc0mek:~#
root@imx8qxpc0mek:~# gst-inspect-1.0 | grep -i v4l2
video4linux2: v4l2deviceprovider (GstDeviceProviderFactory)
video4linux2: v4l2h263dec: V4L2 H263デコーダー
video4linux2: v4l2h264dec: V4L2 H264デコーダー
video4linux2: v4l2h264enc: V4L2 H.264エンコーダー
video4linux2: v4l2h265dec: V4L2 H265デコーダー
video4linux2: v4l2mpeg2dec: V4L2 MPEG2デコーダー
video4linux2: v4l2mpeg4dec: V4L2 MPEG4デコーダー
video4linux2: v4l2radio: ラジオ (video4linux2) チューナー
video4linux2: v4l2sink: ビデオ (video4linux2) シンク
video4linux2: v4l2spkdec: V4L2 SPKデコーダー
video4linux2: v4l2src: ビデオ (video4linux2) ソース
video4linux2: v4l2vc1dec: V4L2 VC1デコーダー
video4linux2: v4l2vp8dec: V4L2 VP8デコーダー
video4linux2: v4l2xviddec: V4L2 XVIDデコーダー
root@imx8qxpc0mek:~#
root@imx8qxpc0mek:~#



Re: imx8qxp H265 sample video play

こんにちは、

Scarthgap(6.6.52)を使っている場合、問題は以下の通りかもしれません:

画像にv4l2h265decが存在しません。
H.265ファイルは、生の基本的なストリームではありません。
VPUのファームウェア/ドライバーが読み込まれていません。
BSPは、パイプラインで指定されたものとは異なるデコーダー要素を使用します。

以下の出力結果を提供してください。

シェル
gst-inspect-1.0 | grep -i h265
gst-inspect-1.0 | grep -i v4l2
「

そして、これら4つのケースのいずれかが発生しているかどうかを特定するためのGST-Launch-1.0からの正確なエラーメッセージも示しています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: