我正在使用 NXP JCOP4 P71 卡,并试图了解为什么 AES-GCM 和 AES-CCM 似乎都不可用。
卡片详情:
其他加密功能,如 AES-128 ECB、SHA-256、RSA 和安全随机数生成,均能正常工作。
然而:
* AES-GCM 返回 CryptoException.NO_SUCH_ALGORITHM
* CryptoBaseX.ALG_AES_GCM 也返回 NO_SUCH_ALGORITHM
* AEADCipher.ALG_AES_CCM 也返回 NO_SUCH_ALGORITHM
请问有人能澄清一下,GCM 和 CCM 是否应该支持此特定 JCOP4 P71 配置吗?
尤其:
1. 平台 ID J3R3510236310400 是否支持 AES-GCM 和 AES-CCM?
2. 这些算法是否依赖于特定的 OEF / 卡配置?
3. 颁发后能否启用,还是需要不同的 JCOP4 卡配置?
4. 是否有文档说明针对给定的 JCOP4 配置启用了哪些加密算法?
我主要想确定这是否是此卡配置的预期行为,还是我的设置中遗漏了什么。