2415366_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415366_zh-CN

2415366_zh-CN

关于引脚工具和闪烁 LED 知识库操作指南的问题

关于引脚工具和 S32K1xx 的知识库 LED 条目,我有一些问题。
相关条目可在此处找到: HOWTO:使用 AUTOSAR 和 S32K1xx RTD 创建闪烁 LED 示例项目

该说明要求禁用图钉工具。
然而,MCAL 端口用户手册中提到,使用引脚工具配置控制器是完全可以的。
哪个信息是正确的?

是否有办法将引脚添加到引脚工具中,并使其自动添加到相应的 MCAL 条目(端口、二极管)中?
还是说我必须每次都添加三次每个引脚(引脚工具、端口、Dio)?
对于这项最基本的功能,推荐的工作流程是什么?

Re: Question about Pins Tool and Blinking LED Knowledgebase HOWTO

@VaneB谢谢你解释清楚流程。

我强烈建议在引脚工具和 MCAL 端口及二极管工具之间添加同步引脚的功能。
引脚工具非常直观易用,而 MCAL 设置部分则繁琐且不清晰。

Re: Question about Pins Tool and Blinking LED Knowledgebase HOWTO

嗨@daniel_meier

这篇文章发表已有一段时间了,引脚工具和端口驱动程序之间的关系在 RTD 的各个版本中都发生了变化。

在最新版本中,使用 MCAL 驱动程序时,引脚工具和端口驱动程序紧密配合使用。这意味着应该在引脚工具中配置引脚,并将其添加到端口驱动程序中,以便正确生成引脚初始化结构。

因此,使用 MCAL 时,您需要在引脚工具和端口驱动程序(外设工具)中配置引脚。只有当这些引脚将用作 GPIO 时,才需要配置 DIO 驱动程序。


BR,VaneB

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: