2415272_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415272_zh-CN

2415272_zh-CN

烧断的熔丝

IMXRT1024是否有办法在不将电路板置于串行下载器模式的情况下(例如通过JTAG或UART)烧毁熔丝?

Re: Burning fuse

你好@Abhay2080 ,
您可以使用 OCOTP 模块通过软件烧断熔丝,如参考手册第 23.6.1.2.2 章“功能”中所述。请参考名为 ocotp_example 的 SDK(版本 26.06)示例,以了解其工作原理。您可以通过SDK Builder找到它。

另请参阅 23.3.1.2熔丝和影子寄存器读取和 23.3.1.3熔丝和阴影寄存器写入 RM 中的部分,以提供附加信息。


BR
哈比卜

Re: Burning fuse根据我的研究,烧断熔丝是可行的。
1. SPT(最简单)- 但我们需要将启动模式更改为 ISP,并且需要 UART 或 USB 接口。

2. CST(制造工具) - 这里我们也需要将启动模式更改为 ISP,并且需要 USB 接口。

3. 如您所说,通过 OCOTP 模块——无需插入 ISP,只需刷入未签名镜像(包含 OCOTP 驱动程序和待烧录的熔丝),烧录熔丝后,电路板即可锁定。

我的理解是否正确?或者我是否遗漏了其他编程方式,例如通过 JTAG/SWD 等方式?
Re: Burning fuse

你好@Abhay2080 ,

您无需进入串口下载器模式即可使用 OCOTP 模块。例如,在这篇社区帖子中,Kerry 描述了这种用于对熔丝进行编程的替代方法。

请记住,熔丝只能烧一次,所以请小心操作。

安全配置工具可以根据您选择的配置帮助确定所需的值,您可以将其用作指导,以确保对正确的熔丝进行编程。另请参阅 RM 中的第 9.4.1 章“启动 eFuse 说明”,其中提供了熔丝及其用途的详细说明。

BR
哈比卜

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: