2415272_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415272_ja-JP

2415272_ja-JP

燃える導火線

IMXRT1024には、ボードをシリアルダウンローダーモードにすることなく(JTAGやUARTなどを介して)ヒューズを焼却する機能はありますか?

Re: Burning fuse

こんにちは、 @Abhay2080。
OCOTPモジュールを使えば、 リファレンスマニュアルの23.6.1.2.2章「機能」に記載されているように、ソフトウェアを通じてヒューズを焼くことができます。動作については、SDK(バージョン26.06)の例「ocotp_example」を参照してください。SDK Builderを通じて見つけることができます。

23.3.1.2も参照してください。ヒューズとシャドウレジスタの読み取りと23.3.1.3フューズレジスタとシャドウレジスタは、追加情報を提供するセクションをRMに書き込みます。


BR
ハビブ

Re: Burning fuse私の調査によると、ヒューズを焼く方法について
1. SPT(最もシンプル) - ただし、起動モードをISPに変更し、UARTかUSBインターフェースが必要です。

2. CST(製造ツール) - ここでも起動モードをISPに変更し、USBインターフェースが必要です。

3. あなたが言及したOCOTPモジュールを経由します - ISPを入れる必要はなく、署名のないイメージ(OCOTPドライバとヒューズを焼き捨てる)をフラッシュしてヒューズを焼き、基板をロックします

私の理解は正しいでしょうか?それともJTAGやSWDのようなプログラム方法が他に見落としているのでしょうか
Re: Burning fuse

こんにちは、 @Abhay2080 さん。

OCOTPモジュールはシリアルダウンローダーモードに入らずに使用できます。例えば、この コミュニティ投稿 ではケリーがこの別のヒューズプログラミング方法について説明しています。

ヒューズの焼きは一度きりなので、慎重に燃やしてください。

Secure Provisioning Toolは、選択した構成に基づいて必要な値を決定し、正しいヒューズがプログラムされているかを確認するためのガイドとして利用できます。ヒューズとその目的の詳細な説明については、RMの9.4.1章「ブートeFuseの説明」もご参照ください。

BR
ハビブ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: