こんにちは、NXP チームの皆様、
EB Tresos Studio 32.1.4をダウンロードして使いたかったのです。ソフトウェアが別途ライセンスを購入する必要があるのか、それともページに記載されているアクティベーションキーを使ってもよいのか教えていただけますか?参考までに、アクティベーションキーを添付しました。このソフトウェアの使用は商業目的ではありません。これは学習目的のみに使用されます。
よろしくお願いします。
キラン
kiran5_0-1790066799166.png
こんにちは、 @kiran5さん
NXPはEB Tresos Studioの基本的な評価ライセンスを提供しており、ダウンロードページに記載されているアクティベーションキーを使用できます。このライセンスは限定的であり、主にNXPが提供するRTDソフトウェアの評価および設定を目的としています。
このライセンスはEB Tresos Studioのすべての機能を提供するわけではなく、AUTOSARの完全なスタックを設定することはできませんのでご注意ください。そのためには、Elektrobitから直接正式なライセンスを取得する必要があります。商用利用または制作利用の場合は、Elektrobit社からの適切なライセンスも必要となります。
したがって、学習、評価、基本的な作業だけを目的としている場合は、NXPが提供するアクティベーションキーを利用できます。
よろしくお願いいたします。
ルーカス