您好,
这是对之前提出的一个问题的后续跟进。链接已附加到之前的查询中,链接中包含所要求的详细信息。请尽快回复,并协助我们解决问题。
谢谢并致以诚挚的问候
苏巴斯里
你好@Subhasri_S ,
根据您分享的测量结果,上拉电压是在 POR_B 释放之前供电的吗?
在您的应用中,MCU 是否会在某个时刻进入低功耗状态?
在出现问题之前是否发生过任何故障或错误?
此致,
巴勃罗
@Pablo_Ramos你好,谢谢你的回复。
在 POR_B 释放之前,上拉电压不会通电。上拉信号与。POR_B 行为如下所示。
我们的应用程序中没有任何环节会让MCU进入低功耗模式。
此外,在此问题出现之前没有发生任何故障或错误。
我还想知道,当出现这种问题时,是否可以通过软件恢复主板。
谢谢并致以诚挚的问候
苏巴斯里
这只是对之前内容的温和跟进。
谢谢
此致敬礼
苏巴斯里
HI
当出现这种现象时,您提到无法刷写固件或调试设备。如果尝试附加调试器,是否可以成功?
如果可以连接调试器,请问执行的最后一条指令是什么?
以下知识库文章描述了一种可能的解释:
知识库: RT板恢复调试器连接问题
“当闪存中包含异常应用程序(例如,访问不存在的内存、内存损坏、时钟配置错误等)时,板可能会进入未知状态,从而阻止调试器控制内核。但是,当设备处于串行下载器模式时,内核会被强制进入已知状态,从而允许调试器接管控制权。
因此,当 RT 板上出现调试器连接问题时,请尝试在设备处于串行下载器模式时对外部闪存进行批量擦除。这样应该可以恢复调试器的正常运行。
您提到这个问题在定制板和 EVK 上都会出现。运行标准 SDK 示例时也会出现此问题吗?
对于出现这种现象的 EVK,是否进行了任何硬件修改?
顺祝商祺!
巴勃罗