こんにちは@yipingwangありがとうございます。私たちが使用しているカメラはTechNexion AR0235で、CSIおよびCSI/DSIスロットで使用したいと考えています。
AEチームに確認してみます。
こんにちは、 @yipingwangさん。ご協力ありがとうございます。しかし、カメラはまだ動作しません。何かご提案はありますか?
通常動作:6行目=高、4行目=低。
こんにちは@yipingwang
@yipingwang @以下の設定を適用しましたが、カメラの初期化がまだ失敗します
hankwang_0-1790059212233.png
こんにちは@yipingwang
J14 A10 (DSICSI_RST_SYNC) と A11 (DSICSI_EN_PWDN) が U81 (ADP5585) を介して制御されていることを確認していただきありがとうございます。ボード上のADP5585(i2cアドレス0x34、adp5585-00として報告)が正常にプローブされ、Linuxに11本のGPIOライン(0-10ライン、デバイスツリー上PWM用に予約)を持つgpiochip9として露出していることを確認しました。
これら2つの信号を正確なADP5585 GPIOピン(例:データシート上のR0-R4/C0-C4)、対応するLinuxのgpiochipライン番号(0-10)はどうでしょうか?また、各信号の正しい極性(アクティブハイ/アクティブロー)は何ですか?
すでに10本のライン(90本の組み合わせ、両方とも同時にローを引く)のペアワイズの組み合わせをブルートフォースでテストしましたが、成功しませんでした。カメラのブートステートレジスタ(0x3004)はどの場合でも依然として0x0000のままです。回路図またはUM12022からの正確なピン配置図があれば、推測を続けるのではなく直接検証できるだろう。
19 mm × 19 mmのi.MX 95 EVKでは、i.MX95 EVK DSI/CSIコネクタ(J14)のリセットピンとスタンバイピンは、i.MX95 GPIOによって直接制御されるのではなく、ADP5585 GPIOエキスパンダU81を介して制御されます。
デバイスツリーでは、reset-gpios と pwdn-gpios については U81 を参照してください。共有DSI/CSIポートで2台目のカメラを有効にする例として、NXPのimx95-19x19-evk-os08a20-combo.dtbオーバーレイを使用してください。