2415030_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2415030_ja-JP

2415030_ja-JP

S32K3 浮動小数点設定ファイル

こんにちは、チームの皆さん、

私のプロジェクトでは、浮動小数点数データを使用して算術演算を行おうとしていますが、計算が期待どおりに行われません。

#define macro -31.374

UTILS PRINTF を使用してマクロ値を表示しようとすると、 -32.374 になります。同様に他の値についても、値は1ずつ増加します。

そのため、計算結果が期待通りにならなかった。

これに関して何か設定ファイル(cfg)を作成する必要はありますか?

現在の目標設定

nirmal_masilamani_0-1790009448678.pngnirmal_masilamani_0-1790009448678.pngnirmal_masilamani_0-1790009448678.png


Re: S32K3 Floating point cfg

こんにちは、 @nirmal_masilamani さん。

「UTILS PRINTF」とは具体的に何を指しているのか教えていただけますか?

どのように計算を行っていますか?結果は浮動小数点変数に格納されますか?はいの場合、デバッガーで確認した時点で既に変数に誤った値が含まれているのでしょうか、それとも問題はそれを印刷した時のみ発生するのでしょうか?


BR、VaneB

Re: S32K3 Floating point cfg

こんにちは、 @VaneB さん。

サポートありがとうございます。はい、問題はPRINTF関数にありました。デバッグ中に正しいデータを読み取ることができました。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Wednesday
Updated by: