2414999_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2414999_ja-JP

2414999_ja-JP

S32K314 が AB スワップ中の HSE リカバリ中に 0x2040012C WFI で停止する

こんにちは、NXPサポートチームの皆さん、


以下の手順で、ABスワップにおけるHSEリカバリのテストを行っています。まず、lauterbachを使用してHSE FW eraseを実行し、ハードウェアを消去してから、リカバリプロセスをテストします。ステップ9で機能リセットを発行した後、CPUは常に0x2040012CのWFI命令で停止します。この状態から抜け出すには、電源をオフにしてからオンにする必要があります。何がうまくいっていないのか、アドバイスをいただけますか?

leo_cheng_0-1789995644535.pngleo_cheng_0-1789995644535.png

leo_cheng_1-1789995683683.pngleo_cheng_1-1789995683683.png


Re: S32K314 get stuck at 0x2040012C WFI during HSE recovery in AB swap

こんにちは、 @leo_cheng さん。


リセット後に0x2040012Cでハングアップする場合、デバイスがJTAGベースのリカバリモードに入ったことを意味します。「2.6.1.3」をご覧ください。HSE-Bファームウェアリファレンスマニュアルの「リカバリーモード」セクションに記載されています。


Lauterbach デバッガーを使用して復旧したい場合は、セクション「3.3.1」に従って、添付のスクリプトを作成しました。「AB_SWAP構成におけるホストごとのMUインストール手順」これは、新品のデバイスへのファームウェアのインストールに有効であり、ファームウェアが完全に消去された場合や、パッシブパーティションにバックアップイメージが存在する場合の復旧にも有効です。


よろしくお願いいたします。

ルーカス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Tuesday
Updated by: